This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB3.0转接驱动器的设计问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266377/tusb1002a-design-problem-with-usb3-0-redriver

器件型号:TUSB1002A

您好!  

我设计了使用 TUSB1002A 的 USB 3.0转接驱动器。 我对 SSTX、SSRX、D+-线路使用了 ESD 保护(PN:TPD2EUSB30ADRTR)。

我设计的板不能用。。。 您知道原因吗?  
板与评估板的区别在于我使用了 ESD 保护。

SSTX 和 SSRX 线是匹配的。

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PN1003806_2D00_SCH_2D00_REV01.PDF

     这是我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机侧连接似乎不正确、需要修复。 连接器侧的 RX 定义为输入、连接器侧的 TX 定义为输出。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的答复!
    我不明白,为什么它需要是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该连接器的 SSTX 被定义为输出、因此您要连接到 TUSB1002A 输出(TUSB1002A 正在驱动)。

    该连接器的 SSRX 定义为输入、因此您要连接到 TUSB1002A 输入(TUSB1002A 正在接收)。

    在我之前的回答中、我试图展示它应该如何连接。

    谢谢

    大卫