This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:器件推荐

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510, SN65HVD82, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267513/sn65hvd82-device-recommend

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件: THVD1500、THVD1510

大家好、

您能否帮助检查我们是否有成本更低的新器件以及用于5V RS485的 P2P 来替代 SN65HVD82?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1500 (ESD 保护稍差)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因此 THVD1510可能是最接近的替代产品-其引脚对引脚、但具有一些升级参数-但价格略高。

    如 Clemens 所述、THVD1500是最具成本效益的替代产品、 但这确实是以更差的 ESD 保护为代价的(与额定电压为+/-8kV 的 THVD1500相比、HVD82的 IEC 61000-4-2接触额定值为+/-12kV -如果您需要更高的 ESD 保护、THVD1510的电压为+/-18kV)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森