This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167EVM:为什么物料清单与 EVM 用户指南中的原理图不匹配?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266621/tcan1167evm-why-the-bill-of-materials-can-t-match-with-the-schematic-in-evm-user-guide

器件型号:TCAN1167EVM

大家好、

为什么物料清单与 EVM 用户指南中的原理图不匹配?

例如、原理图上的 C4为4700pF、但 BOM 列表中的 C4为30pF。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    似乎原理图标识符在 BOM 生成后已重置。 例如、原理图中的 C4 (4700pF)在之前的版本中可能被标记为 C6。  

    BOM 仍包含用于组装 EVM 的正确值、额定值和元件数量。 请参考原理图上的值以了解组装电路的正确方法。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您稍后可以修改用户指南吗? 这非常令人困惑。