This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:信号检测有效、CDR 解锁

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266129/ds125df1610-signal-detect-valid-cdr-unlock

器件型号:DS125DF1610

您好、

在我的设计中, DS125DF1610被用在数据路径的中间,例如,A ---- DS125DF1610 -- B、以10Gbps 运行

我能够控制输出 A、因此它可以驱动电气空闲波形(P 和 N 都达到相同的共模电压)、

当我的项目正在运行时、的输出将类似于电气空闲、然后是正常数据、然后是电气空闲、然后是正常数据等。 EI 时间是否超过100ms?

我运行此测试 490次、因为第49个周期出现错误。

  1) 1)当 A 正在驱动 EI 时、信号检测将无效、0x78将为0x00

  2) 2)当 A 正在驱动正常数据时、信号检测将有效、但0x78为0x20、CDR 解锁、

 3) 3)我试图将0xA 控制到0xc 以重置该通道、仍然是相同的现象。

 4) 4)我用硬件复位引脚复位整个芯片、16通道、然后我的测试再次工作。

这是一个错误吗?   我的流程出了什么问题?

谢谢

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果输入信号在每个测试用例中具有类似的裕度、则由于快速切换输入信号、这可能是状态机错误。

    每个信号情况之间的平均电气空闲持续时间是否为100ms?

    现在我有两个建议:

    1.通过0x0C[3]= 0禁用单一位限制。 在延迟切换输入信号的情况下、此参数可能会门控 CDR 锁定。

    在 CDR 解锁的情况下、尝试通过以下写入来重置 CDR:

    • 0x0A[3]= 2'b11
    • 0x0A[3]= 2'b00  

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的快速响应。  

    在我的设计中、复位保持100毫秒、然后是初始化过程、因此应该超过100毫秒。

    在通道寄存器0x34[6]中 ,默认情况下,  在信号 检测变为低电平100 ms 后,所有模块(信号检测除外)都将断电。  

    延长工作时间会有所帮助吗? 我复制了下面的图表、如果我使用200ms、那么数字内核、EQ 和其它块应该全部断电、对吧? 如果是、状态机也应断电、对吗?

    我无法使用复位引脚复位整个16个通道、因为我只能对通道8 (通道编号、0、1..15)产生此问题

    我尝试过、0xA[3:2]= 2'b11两个都不起作用。  

    对于0x0C[3]位、如果该错误再次发生、我将尝试使用它。

    当输入为 EI 且正常数据低于时、我复制了通道8的寄存器:

    ---------------- 通道8输入是 EI,寄存器转储-------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    0x00:00 00 00 01 01 01 60 00 50 6F 08 b4 93 69
    0x10:3a 20 e0 90 00 12 7a 36 40 20 a0 03 90 00 E1 55
    0x20:00 00 00 40 03 78 00 00 30 0f f2 00 B6
    0x30:00 38 11 88 bf 1f 30 00 00 00 42 4F 35 43 C7
    0x40:00 01 04 10 40 08 80 03 0c 30 41 50 c0 60 90
    0x50:88 82 a0 46 52 8c b0 C8 57 5d 69 75 D5 99 96 A5
    0x60:00 00 00 00 00 00 20 00 0A 22 40 00 00 80
    0x70:03 20 00 00 00 22 1a 00 10 00 00 00 48 13 3a
    0x80:00 E4 00 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 02 1c 00
    0x90:00 00 00 00 00 14 00 0c 3f 3f 00 D5 99 96 A5

    ---------------- 通道8输入是正常数据输入,寄存器转储-------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    0x00:00 80 00 01 01 01 60 00 50 6F 08 b4 93 69
    0x10:3a 20 e0 90 00 12 7a 36 40 20 a0 03 90 00 E1 55
    0x20:00 00 00 40 03 78 00 00 30 0f f2 00 B6
    0x30:00 38 11 88 bf 1f 30 00 00 00 42 4F 35 43 C7
    0x40:00 01 04 10 40 08 80 03 0c 30 41 50 c0 60 90
    0x50:88 82 a0 46 52 8c b0 C8 57 5d 69 75 D5 99 96 A5
    0x60:00 00 00 00 00 00 20 00 0A 22 40 00 00 80
    0x70:03 20 00 00 00 22 1a 20 10 00 00 00 48 13 3a
    0x80:00 E4 00 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 02 1c 00
    0x90:00 00 00 00 00 14 00 0c 3f 3f 00 D5 99 96 A5

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    CDR 可能没有足够的时间对信号检测状态做出反应。

    我建议以200ms 的延迟再次尝试相同的测试用例。 如果这可以解决 CDR 解锁情况、则可以定期增加该延迟、直到找到无错误的最小延迟。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我试图手动控制的输出、所以时间必须长于200ms、至少几秒钟、我想仍然是一样的。

    我同意您的看法、即当输入信号在很小的时间间隔内发生变化时、可能会出现问题、我会将时间间隔更改为200ms 并尝试一下。

    这种现象到目前为止只发生过一次,我不能重复2000多次,我将继续我的测试,直到它再次发生。  

    我必须不断进行调试、一旦发生、我必须重置全部16个通道、这对于我的设计来说是不可接受的。

    谢谢你。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很高兴听到您没有在高速率下遇到此问题。 很想查看每隔200ms 的测试结果、您可以分享。

    我尝试过,0xA[3:2]= 2'b11都不起作用。
     

    您之后是否写入了0xA[3:2]= 2'b00? CDR 复位序列仅在将位0xA[3]设为高电平以将 CDR 置于复位状态、然后通过0xA[3]为低电平释放复位以释放复位时才有效。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我设置了两个位2'b11、然后释放它们。  将让你知道我的新测试结果与200ms EI .

    谢谢

    克里斯