This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B VCCA 和放大器;B 要求

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266081/tca9617b-tca9617b-vcca-b-requirement

器件型号:TCA9617B

团队、

根据 TCA9617B 的 D/S、我们可以看到我们需要 VccA<=VccB。 我想问您、为什么我们有这项要求?

如果 VccA&B 无法满足 D/S 要求、会发生什么情况? 谢谢!

任强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VCCB 到 VCCA 有一个二极管。 会有电流流动、并可能会阻止器件正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    该器件的定义和设计旨在支持 VCCA <= VCCB 以实现正确使用。 我认为、正确设置 VILC 规格还需要满足此电源电压要求、这有助于确定哪一侧驱动低逻辑信号。  

    如果 VCCA 和 VCCB 无法满足 D/S 要求、则 TI 无法保证数据表中的电气规格、尽管该器件可能用于 VCCA <= VCCB 以外的其他器件。 我已经在 VCCA > VCCB 的情况下对此器件完成了很多测试、因此我无法评论如果以这种方式使用此器件还会发生什么情况。

    此致、

    泰勒