This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:关于 CSI-2发送器频率设置

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265306/tdes960-about-csi-2-transmitter-frequency-setting

器件型号:TDES960

高素质支持团队

根据7.4.19 CSI-2发送器频率、据规定、当设置 CSI-2 TX 数据速率=800Mbps 和1.6Gbps 时、将自动设置 CSI-2时序参数。
我认为 CSI-2时序参数会在以下条件下自动设置、这是正确的吗?
REFCLK=发送器23MHz、CSI_PLL_CTL[1]:0]=10、CSI-2发送数据速率=736Mbps
REFCLK=发送器26MHz、CSI_PLL_CTL[1]:0]=10、CSI-2发送数据速率=832Mbps

上述条件未在表7-14中列出。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、樋口山、

    感谢您提出该问题。 CSI 发送器速率取决于所使用的参考时钟是正确的。 对于您的应用、TDES960使用的参考时钟是什么?

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    感谢您的答复。

    我们正在考虑为 TDES960使用23或26 MHz 参考时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于今天是美国公共假日、我们将在明天继续此主题的活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高宏、

    您正确地说、CSI-2速率将根据您提到的 REFCLK 频率进行扩展、并且无需对任何 CSI-2时序参数进行编程。 在允许的 REFCLK 频率容差范围内、将针对支持的速率自动设置这些值。  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    感谢您的答复。

    我是否理解到 CSI-2的时序参数仅需在400Mbps 时进行调整、并且只要 REFCLK 频率在可接受的范围内、时序参数就会自动设置为800Mbps 和1600Mbps?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、樋口山、

    感谢您的跟进。 回到您关于800Mbps 速率的原始问题、下表中针对25MHz REF_CLK 频率进行了描述。

    使用23MHz 或26MHz 振荡器时、CSI-2 TX 数据速率将相应扩展。 在本例中、我们会看到您在原帖中引用的数据速率、其中23MHz 参考时钟为736Mbps、26MHz 参考时钟为832Mbps。

    如果您有任何其他问题、请在此处告诉我!

    此致!

    托马斯