This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网 PHY 芯片 DP83867IR 的兼容性检查。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267685/dp83867ir-compatibility-checks-for-ethernet-phy-chip-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83865

您好!

我们要将以太网 PHY 芯片从128引脚封装更改为64引脚封装、我想知道我们选择的 PHY 与现有的 PHY 完全兼容。 旧器件型号为 DP83865新选用的 PHY 芯片为 DP83867IR。

 

CLK_TO_MAC、MAC_CLK_EN_strap、MDIX_EN_strap 配置和这些引脚均位于旧的 PHY 芯片中、无论该新芯片是否具有任何等效引脚。

谢谢。

帕维斯兰·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来确定新的 PHY 是否能够进行与旧 PHY 相同的设置、您的设计使用的是哪些 MAC 接口、链路速度和其他特殊设置?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    MAC 接口- GMII 模式  

    速度- 1000Base-T  

    PHY 地址- 00001

    在我们的设计中、 CLK_TO_MAC 连接到 FPGA、因此我想知道 所选 DP83867IR PHY 芯片中存在任何类似信号。

    谢谢。

    帕维斯兰·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavithran:

    由于 GMII 是我们产品组合中非常独特的 MAC 接口、我相信 DP83867的 PAP 版本可能最适合满足您的需求。 我们确实有没有 GMII 的 RGZ 版本、因此查看合适的版本非常重要。

    对于此器件、我们确实有 CLKOUT 信号、该信号可通过寄存器配置为25MHz 或125MHz。

    此致、

    格罗姆