This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:差分阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265762/ds320pr810-differential-impedance

器件型号:DS320PR810

DS320PR810数据表中的描述是单端50欧姆端接、但电流 PCIe 阻抗为85欧姆差分端接。 请帮助客户确认在进行电路设计时应选择什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    通常、如果是芯片间设计、则使用100欧姆接口。 但是、在插卡中、当信号通过85欧姆阻抗时、会使用85欧姆受控阻抗。 因此、这取决于客户应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS320PR810的高速信号引脚是否可交换使用? 因为客户的引脚定义与我们的芯片相反。

    这意味着实际的"N"将连接到我们的"P"引脚。 实际的"P"将连接到我们的"N"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    PCIe 的极性非常敏感、这意味着您可以将 P 连接到 N 或将 N 连接到 P、这样可以简化 PCB 布局。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持。

    客户有另一个问题。

    由于我们的转接驱动器会放大有用信号、那么输入侧的噪声情况如何?

    我们的产品中是否有技术会将放大功能按压至噪音信号?

    您可以与我分享相关资料吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们的转接驱动器不会区分噪声和传入信号。 因此、如果信号带宽内存在噪声、我们也将放大。 PCIe 规范限制了源信号的噪声。 只要源信号在 PCIe 限制范围内、转接驱动器增加的噪声就在100fs 内。

    此致、Nasser