This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:SMBus 模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267511/tusb8044a-smbus-mode

器件型号:TUSB8044A

尊敬的团队:  

如果我们将 SMBUSz 设置为在 SMB us 从站操作时下拉、请查看以下操作并告诉我您的意见。  

主机识别4个 USB 集线器0x44、0x45、0x46、0x47h。 是否正常运行?  

在如下所示的数据表中、 主机控制器识别44h、45h 和46h 似乎是正常的。 但47h 是什么?  

2.如果客户修改了0x44、0x45、0x46、0x47h 中的一个的器件寄存器值(00h 至 FFh),另一个器件值是否也会改变?

例如、当客户修改 0x44 器件的器件寄存器值(00h 至 FFh)时、寄存器值 0x45、0x46、0x47h 也会更改。 是否正常运行?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不结盟运动:

      1:应该是正常的、我们只是不使用0x47。

      2:0x45是从100h -1FFh 到0x46是200h-2FFh、因此存在不同的寄存器。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的评论。  

      2:0x45是从100h -1FFh 开始,0x46是200h-2FFh,因此存在不同的寄存器

    我知道每个器件都有不同的寄存器、但当客户选择了0x44器件并将00h 更改为 FFh 寄存器时、 0x45、46、47器件上的寄存器值00h 也会更改、这也是正常操作吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不结盟运动:

      使用0x45时、它只从100ho1FFh 开始、从00h-FFh 开始没有寄存器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:  

    感谢您的评论。  

    我理解您的评论、但是 当客户 在0x45上读取00h-FFh 时、他们 在0x44上读取00h-FFh 时可以看到相同的结果。  

    请告诉我您对此有何看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不结盟运动:

      对于0x45、只有100h-1FFh 才重要。 即使您可以在0x45处读取00h-FFh、也没有关系。

    此致

    布赖恩