This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:ESD 黑屏问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257749/sn75dp130-esd-black-screen-problem

器件型号:SN75DP130

您好

  • 我们的拓扑是"master-DP130-display"、

  • 在 ESD 测试中、标准是±8kV、存在黑屏问题、我们读取 DP130寄存器、发现0x19寄存器从18变为10。
  • 我可以问一下这个寄存器代表什么吗?
  • 有什么方法可以解决这个黑屏问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关何时遇到黑屏问题的更多详细信息?

    您能否提供有关器件和原理图的寄存器配置的更多详细信息?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的体验:

    在整个机器的 ESD 测试期间、当以1秒间隔或一次的时间施加2/4/6/8k 接触放电时、屏幕将变为黑色。 停止静电放电后、屏幕将恢复约2秒。

    在测试过程中、DP130的所有寄存器的读取间隔均为1s。 发现黑屏后、寄存器0x19从18更改为10、然后恢复到18。 该寄存器未在技术规范中说明。 该寄存器代表什么?还是意味着当应用静电时、DP130异常会导致黑屏?  如何解决此问题?

    这里是我们的原理图和配置。请帮助检查。

    谢谢。

    我们的原理图:

    我们的 寄存器配置:

      Dp130Write (0x03、 1、 0x1A);
        Dp130Write (0x04、 1、 0x00);

        /* 设置 上下   DPCD 地址 ...     低于 */的写入的常量
        日志("1.  设置 上部 和 中部 DPCD 地址");
        Dp130Write (0x1C、 1、 0x00);
        Dp130Write (0x1D、 1、 0x01);
        log ( "");

        /* link_bw_set: 5.4gbps */
        日志("2.  Link_bw_set: 5.4gbps");
        Dp130Write (0x1E、 1、 0x00);
        Dp130Write (0x1F、 1、 0x0A);
        log ( "");

        /* lan_count_set: 4 */
        日志("3.  LANE_COUNT_SET: 4");
        Dp130Write (0x1E、 1、 0x01);
        Dp130Write (0x1F、 1、 0x04);
        log ( "");

        /*
         *       通过 写入 每个   通道的强制链路电压电平和预加重
         *     相应地 DPCD 配置寄存器103-106h。
         */
        对于 (uint8_t I = 0x3; I < 0x7; I++) {
            日志("DPCD %d: "、 100 + I);
            Dp130Write (0x1E、 1、 I);
            Dp130Write (0x1f、 1、 0x10);
            log ( "");
        }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的 ESD 规格适用于 HBM 和 CDM、这两种测试与 IEC ESD 测试不同。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我得到您,但我们的问题是:

     该寄存器代表什么?还是意味着当应用静电时、DP130异常会导致黑屏?  如何解决此问题?您能为我们的设计提供一些建议?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x19保留用于 TI 内部测试。

    我向此票证中添加了一名 TI ESD 团队成员、向您推荐一种备选 ESD 器件、您可以使用这些器件来查看这些器件是否减轻了 ESD 问题。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    您能否向我提供您所使用的 ESD 器件的器件型号?

    PCB 布局对于耗散较大的 ESD 电流也非常重要、此处是我们的 ESD 布局指南、其中介绍了优化 PCB 布局以实现 ESD 的最佳实践。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    提供上述所需信息的任何更新、以便我们为您提供进一步帮助?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我们使用的 ESD 器件是"Semtech_RCLAMP0524P";

    经过这一天的测试,我们发现当 ESD 测试时,主链接的 BER 会更高,导致屏幕重新连接。

    DP130传输的信号出现黑屏问题、主控件直接驱动屏幕不会导致问题。

    以下是我们的 PCB 设计

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、田、  

    我们正在查看所提供的 ESD 器件、我们会尽快与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    我们的器件 TPD4E05U06DQAR  具有较低钳位电压的引脚对引脚替代产品、这有助于保护转接驱动器 IC。

    我们还提供工作电压为3.6V 的引脚对引脚替代产品、如果数据线电压的摆幅不超过3.6V、这将是更好的解决方案 ESD204DQAR。

    也许您可以尝试这些设备之一、看看黑屏问题是否仍然存在。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian  

    首先感谢您的评论。

    以下 是测试:

      当 ESD 被施加到整台机器仍黑屏时、我们改为使用 TPD4E05U06DQAR;

    而  改用 ESD204DQAR 时、工作时会闪烁。

    使用 DP130器件可通过 ESD 测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、田、

    DP130仅在 数据表的第7.2节"ESD 等级"中提供 HBM 和 CDM。  

    这些额定值与您正在执行的测试不同。

    谢谢。

    扎赫