您好
-
我们的拓扑是"master-DP130-display"、
- 在 ESD 测试中、标准是±8kV、存在黑屏问题、我们读取 DP130寄存器、发现0x19寄存器从18变为10。
- 我可以问一下这个寄存器代表什么吗?
- 有什么方法可以解决这个黑屏问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们的拓扑是"master-DP130-display"、
您好,
我们的体验:
在整个机器的 ESD 测试期间、当以1秒间隔或一次的时间施加2/4/6/8k 接触放电时、屏幕将变为黑色。 停止静电放电后、屏幕将恢复约2秒。
在测试过程中、DP130的所有寄存器的读取间隔均为1s。 发现黑屏后、寄存器0x19从18更改为10、然后恢复到18。 该寄存器未在技术规范中说明。 该寄存器代表什么?还是意味着当应用静电时、DP130异常会导致黑屏? 如何解决此问题?
这里是我们的原理图和配置。请帮助检查。
谢谢。
我们的原理图:

我们的 寄存器配置:
Dp130Write (0x03、 1、 0x1A);
Dp130Write (0x04、 1、 0x00);
/* 设置 上下 DPCD 地址 ... 低于 */的写入的常量
日志("1. 设置 上部 和 中部 DPCD 地址");
Dp130Write (0x1C、 1、 0x00);
Dp130Write (0x1D、 1、 0x01);
log ( "");
/* link_bw_set: 5.4gbps */
日志("2. Link_bw_set: 5.4gbps");
Dp130Write (0x1E、 1、 0x00);
Dp130Write (0x1F、 1、 0x0A);
log ( "");
/* lan_count_set: 4 */
日志("3. LANE_COUNT_SET: 4");
Dp130Write (0x1E、 1、 0x01);
Dp130Write (0x1F、 1、 0x04);
log ( "");
/*
* 通过 写入 每个 通道的强制链路电压电平和预加重
* 相应地 DPCD 配置寄存器103-106h。
*/
对于 (uint8_t I = 0x3; I < 0x7; I++) {
日志("DPCD %d: "、 100 + I);
Dp130Write (0x1E、 1、 I);
Dp130Write (0x1f、 1、 0x10);
log ( "");
}
尊敬的 Tian:
我们的器件 TPD4E05U06DQAR 具有较低钳位电压的引脚对引脚替代产品、这有助于保护转接驱动器 IC。
我们还提供工作电压为3.6V 的引脚对引脚替代产品、如果数据线电压的摆幅不超过3.6V、这将是更好的解决方案 ESD204DQAR。
也许您可以尝试这些设备之一、看看黑屏问题是否仍然存在。
此致、
塞巴斯蒂安