This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 电源序列

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267559/tca9617a-tca9617a-power-sequence

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

您好、TI 专家!

这里有一个问题:  

TCA9617A 数据表指出: VCCB 应始终高于 VCCA。 即使器件被 禁用、VCCB 也不能低于 VCCA。 在上电期间、VCCB 必须上升至 VCCA 之前。

从之前的标签中、我们知道我们可以 为 VCCA 和 VCCB 应用相同的电源。

但是电源时序如何呢? 如果在 VCCB 之前为 VCCA 加电、是否会造成任何损害?  如果是,这是什么样的伤害? 可靠性还是功能失效?  

Br、

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    我们之所以说在 VCCA 之前先为 VCCB 加电、主要是因为从 VCCA 延伸到 VCCB 的内部 ESD 二极管结构。 首先为 VCCA 供电时、可以通过二极管反向偏置到 B 侧、因此我们建议先为 VCCB 供电。 我认为该二极管的正向电压为~0.5V、因此一旦 VCCA 比 VCCB 大0.5V、电流就会开始反向偏置 B 侧电源。  

    TCA9617B 版本允许 A 侧电源大于 B 侧电源、而不会发生任何问题。  

    此致、

    泰勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的快速响应。

    我们将检查 TCA9617B。  

    Br、

    乔恩