This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412的负和正输入与输出

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267374/tmuxhs4412-negative-and-positive-input-and-output-of-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: DXP

尊敬的 E2E 团队:

我已经在我的项目中选择 TMUXHS4412作为切换器。

TMUXHS4412的输入来自 Type-C、例如 TX1/RX1/TX2/RX2。

我的问题是,我是否可以使用   TMUXHS4412的 DXP 连接 C 型输入的 TXN 用于 PCB 布局,原理图如下,提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUXHS4412可以容忍端口 D、DA 和 DB 上所有差分信号的极性反转。 在这种灵活的实现方式中、必须确保端口 D 与端口 DA/DB 保持相同的极性。

    由于输入和输出之间的极性保持相同、因此我认为此实现没有问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了、谢谢您的答复。