This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 PHY 的驱动程序支持

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266552/dp83869hm-driver-support-for-the-dp83869-phy

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我们在板中使用8个 DP83869HM PHY、采用 SGMII 转铜模式硬件捆绑方式、将 PHY 连接到 VSC7464微芯片以太网交换机。 对于该开关、它不支持适用于 DP83869的 Linux 驱动程序。 我们必须使用支持 VSC 开关的 Mesa 软件编写新的驱动程序。  

我已经通过重新填充其他 VSC PHY 来写入 PHY 驱动程序文件、然后我们能够读写 PHY 寄存器(0-31个主寄存器和扩展寄存器)。 使用该工具、我们能够在连接相应的端口(通过 LED 指示和 PHY 寄存器01读取)时获取链路。 但 PHY 和 MAC 之间不会进行数据传输。  

我已经尝试过回送测试。 我可以验证远端回送是否成功。 在近端回送中、我尝试了模拟回送、但无法正确验证。 我将附加我编写的 PHY 驱动程序文件以及在此查询中填充的文件。 您能否帮助我们调试错过任何寄存器配置的情况、或者我们是否需要在任何时候添加额外的延迟?

e2e.ti.com/.../4705.dp83869.ce2e.ti.com/.../dp83869_5F00_registers.he2e.ti.com/.../dp83869_5F00_private.he2e.ti.com/.../lan8814.ce2e.ti.com/.../lan8814_5F00_registers.he2e.ti.com/.../lan8814_5F00_private.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 目前、美国办公室在劳动节假期关闭。 请在一周中得到答复。

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看来我的一位同事支持这一 案例。 下一个行动方案是扩大思路、看看那里发生了什么情况。

    我还了解到开关使用的是  Q SGMII 而非 SGMII。 虽然连接可能相同、但软件是否需要更改任何内容才能使这两个 MAC 接口兼容? PHY 和 MAC 之间的长度是什么?

    此致、

    格罗姆