This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:行为模型

Guru**** 2910810 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268672/dp83867cr-behavioural-model

器件型号:DP83867CR

您好、DP83867CR PHY 是否有可用的 Verilog 或 VHDL 行为模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有提供此模型。 我们具有用于 GPIO 仿真的 IBIS 模型。  

    您希望使用行为模型做什么?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将此 PHY 与 Xilinx FPGA 搭配使用、为了简化调试、我想使用 PHY 对 FPGA 代码运行 Verilog 仿真。

    如果没有可用的模型、那么我需要找到另一种方法来执行此操作。

    谢谢。

    伊恩