This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:下拉

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9517, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268190/tca9517-q1-pull-down

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517SN74LXC1T45

5Vと3.3Vの双方向レベル変換に「TCA3-Q3」を使用することを検討しています。プルダウン抵抗を3.3Vシステム入出力端子に挿入し、プルアップ抵抗を5Vシステム入出力端子に挿入します。電源投入時にローレベル(0V)に設定したいのですが。質問は次のとおりです:
「TCA9517-Q1」の使用に問題はありますか μ s?
2.プルダウン抵抗値の計算方法を教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517-Q1专为 I²C Ω 而设计、因此它使用开漏信号、并且两侧都需要上拉电阻器。

    什么是"TCA3-Q3"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ssatake、

    请详细说明 TCA3-Q3代表的含义。  

    您想用 TCA9517-Q1上的下拉电阻做什么? 9517使用内部缓冲器驱动器将 I2C 信号转接驱动至一个低逻辑。 为了使信号恢复到逻辑高电压、需要使用上拉电阻。 为什么在启动9517时需要下拉输入?  

    3.3V 至5V 的电源电压范围适用于 TCA9517。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [TCA-Q3]はタイプミスです。正しい名前は"TCA9517-Q1"です。
    I2C には使用されません。SDI- 12レベル変換に使用できますか?それが私が考えていることです。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法对 SDI-12数据线使用自动双向转换器。

    您需要像 SN74LXC1T45这样的方向控制转换器。 如果您的 MCU 使用单独的输入和输出引脚、请在输出端添加一个串联电阻器、以便在方向为 B 到 A 时 MCU 不会与 A 引脚发生冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ssatake、

    除了 Clemens 注释外、SDI-12应用中串行数据线路的电压电平是多少? 使用 TCA9517时、SDI-12中所需的12伏线路是否也是一个因素?  

    此致、

    泰勒