This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:未出现 DP 到 HDMI 输出

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263875/sn75dp159-dp-to-hdmi-output-not-coming

器件型号:SN75DP159

e2e.ti.com/.../SD239905401501_5F00_review.pdf

请查看随附的载板原理图。 

我们要将来自 MXM 模块的 DP 转换为 HDMI。


HDMI 输出并非来自 U76。

已请求紧急帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    纵观您的原理图、似乎您在使用的是 DP 输入、而不是 SN75DP159中的 DP++输入。

    SN75DP159是 DP++转 HDMI 2.0重定时器、而不是 DP 转 HDMI 有源协议转换器。

    DP++使用 HDMI 协议编码或 TMDS、因此 SN75DP159 是无源协议转换器。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach 先生:

    如果显示"图32. 软件狗应用中的 SNx5DP159 "、数据表的第44页适合我们??

    谢谢。

    尼哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    您将需要一个有源协议转换器来接收 DP 信号并将其转换为 TMDS 信令、再转换为 DP159的输入。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach 先生:

    我咨询过我们的图形模块提供商、该接口是 DP++。

    我们在 SDA_SRC、SCL_SRC 上没有看到任何事务。 它们始终很高。

    请联系我们。

    谢谢。

    尼哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    此外、I2C over AUX 功能仅在 RGZ 封装中提供。 对于 RSB 封装、AUX 通道不应连接到 DP159RSB。

    是否安装了 R1699电阻器?还是 R1695? 如果您希望启用 I2C、则只需要上拉电阻器。

    此应用程序中的 GPU 是否支持时钟延展?

    请参阅图31。 实施方案如需示例原理图示、请参阅数据表的"主板2"。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    如果您有任何进一步的问题、请告知我们。

    谢谢。

    扎赫