This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210是否可以替代 LP-CC1312R7参考设计中的 USB3300?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268585/tusb1210-can-tusb1210-replace-usb3300-in-lp-cc1312r7-ref-design

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件:LP-CC1312R7

大家好、

在 LP-CC1312R7参考设计中、它使用微芯片 USB3300-EZK 作为 USB PHY。

客户是否可以使用我们的 TUSB1210来替换 USB3300?

这次更换会产生什么影响? 有任何风险?

谢谢。

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰瑞:

       主要的区别在于、如果 有问题、TUSb1210不支持8kv IEC ESD 测试。

    最佳

    布赖恩