Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
尊敬的 Daivd:
您询问一些有关 TUSB1002A 的问题。
- 根据定义的规格、TUSB1002A 对前置通道和后置通道只能支持8英寸+ 2英寸。 如果我们的布局长度是8.6英寸,它不适合这个设计?
- 我尝试使用您以前提供的工具" Rx 和 Tx 线迹长度预算"。 我可以只通过计算 RX 预算(线性转接驱动器)和 TX 预算(线性转接驱动器) 电子表格来计算"SOC 到转接驱动器"和"转接驱动器到 SOC"的迹线长度吗?
-
"SOC 转接驱动器"的布局长度为11.8英寸。
-
"SOC 的 Re 驱动器到 SOC"可以有8.5英寸的布局、但我们的布局长度是8.6英寸、这不适合这个设计。
-
计算参数如列表、最大 EQ 16dB、奈奎斯特 F 5G、盲 孔/埋孔数量2 (后通道)、盲孔/埋孔数量0 (预通道)、通孔连接器数量1 (预通道)、ESD 保护器件数量1 (预通道)、共模扼流圈数量1 (预通道)、迹线 FR4宽度(固定通道) 4英寸(FR4)。
- 我不知道 RX max CTLE (dB)和 CTLE Compliance Spec@Recep粒子(dB)的设置是什么、因此只需设置为默认值。
如果我有任何错误、请随时纠正。
非常感谢。
-