This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 转 MDIO/MDC 桥接器解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267032/i2c-to-mdio-mdc-bridge-solution

专家、您好!

我的客户在搜索 I2C 转 MDIO/MDC 桥接器解决方案、您对此有什么建议吗? 根据我们的产品组合进行的检查、我们没有相应的解决方案。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们没有任何特定的 I2C 到 MDC/MDIO 桥接器解决方案。 可以参考 IEEE 802.3中的 MDIO/MDC 规范、参考 I2C 来模拟 MDC/MDIO、但这将取决于发送器的灵活性。

    谢谢!

    埃文