This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:监视器闪烁

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268261/sn75lvds83b-monitor-flashing

器件型号:SN75LVDS83B

尊敬的团队:

客户使用 SN75LVDS83B 将 TTL 转换为 LVDS、以用于监控应用。

但需要对闪烁问题进行面对面监控。

我们已检查 CLK 输入是否稳定65MHz。

您能告诉我需要检查哪个信号来解决此问题吗?

如果您需要原理图/布局文件、请发送邮件给我。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您能在此处提供任何其他详细信息吗? 这一问题是否会贯穿于多个系统? 一个系统? 它是否遵循特定的 IC? 它是在特定条件下发生的吗?

    您是如何将问题缩小到 SN75LVDS83B、而不是系统的任何其他方面、甚至是输入视频同步时序的?

    此致、

    凯西