This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267917/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1

您好!

   我的 IVI 项目设计使用 ser 947和 des 940,947和940、仅使用 SPI 进行通信、无需映像传输并且947没有图像输入。 我用9470的内部时钟为 pclk,使940锁为947.940用于仪器,有自己的 SOC,不需要初始值为947。

  现在,有时947940和940锁定很快,但有时无法锁定,如何设置947注册?

   感谢您的帮助!  

     此致!

赵易诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    SER 内部 CLK 的精度不够高、无法用于传输数据、因此您应该在 SER 中使用外部时钟。