This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS314:能否拥有 subLVDS 接收器的 IBIS 模型

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268838/sn65lvds314-can-i-have-an-ibis-model-for-the-sublvds-receivers-please

器件型号:SN65LVDS314

我想对该通道进行建模、因此为 D0-D2和 CLK subLVDS 输入提供 IBIS 模型非常有用。

谢谢

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    不幸的是,没有可用的 thisis。

    此致、Nasser