This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:两个板上的 SQI LED 未亮起。 如何执行详细的 SQI 测试?

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267526/dp83tg720evm-mc-sqi-led-on-both-boards-not-lighting-up-how-to-perform-detailed-sqi-test

器件型号:DP83TG720EVM-MC

尊敬的先生/女士:

我有2个板连接到他们自己的 PC。 这两个电路板通过汽车以太网自行连接。

PC 1 --> Ethernet --> board 1 --> automotive ethernet <--- board 2 <--- Ethernet <--- PC 2

我已经成功地使用 Iperf 在它们之间传输数据、并且已经使用 USB-2 MDIO 来检查寄存器值、即链路状态、并且确认 它们已链接。
我似乎不明白为何 SQI LED (D10)在该过程的任何阶段都没有亮起(在任一电路板上)。

找出 SQI 的动机是、我们计划在运行时对电路板执行一些 EMC 测试、并希望确保信号不会受到太大影响。


有一个 TI 文档:SNLA371A、它介绍了如何对此芯片执行 SQI 测试。 我创建了示例脚本、并假设 USB-2 MDIO 是插入所述脚本的位置。
如果我是个傻瓜,请告诉我。

SNLA371A 还提到、有关于电路板辐射发射和抗扰度测试结果的详细报告、可按需提供。 希望大家能够将这些电子邮件发送到我的电子邮件中。

谢谢
卢克  

e2e.ti.com/.../snla371a-_2D00_-TESTING.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关上述报告、请联系您当地的现场代表。 对于 SQI、 EVM 上的 LED 不支持此功能、需要通过寄存器访问来检查。 您是否可以通过 Reg 0x875确认您能够读取正常的 SQI?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    是的、我可以看到 SQI 运行良好、 我已检查 Reg 0x871h 并看到我的 MSE <25、这很好。

    接下来我要问下一个问题:

    使用 USB-2 MDIO 工具或任何其他工具、设置循环以连续读取此寄存器的最佳方式是什么? 甚至可能用时间戳记录数据?

    谢谢

    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    遗憾的是、我们无法持续轮询 USB2MDIO、但我们看到客户使用具有 ethtool 和 shell 脚本的 Linux 来持续轮询、以确定是否适用于您的设计。 否则、如果 USB2MDIO 仅软件可用、则必须通过手动读取来完成。

    此致、

    格罗姆