This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300是否可对连接到24V 电机的直流/直流转换器进行浪涌保护?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264327/tvs3300-can-tvs3300-be-used-for-surge-protection-of-dcdc-converter-connected-to-24v-motor

器件型号:TVS3300

大家好!

我的一位客户正在为 连接到24V 电机 VM (电机电源端子)的 DCDC 转换器寻找浪涌保护器。

该电机产生高达30V 的 VM 作为反电动势。 另外、电流也高达3A。
他们认为 TVS3300可用于提供直流/直流转换器保护。

他们是否认为正确?

如果答案是否定的、您能否告诉我 TI 推荐的任何保护器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果脉冲宽度在 us 范围内、TVS3300应能够处理此问题。 是否有该反电动势的示例波形?  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    它们没有波形、但告诉我脉冲宽度小于10us。
    另外、EMF 有时也会达到70~80V。

    问题1: TVS3300能否处理脉宽和峰值电压?
    问题2.  此 器件处理脉冲的次数是否有限制?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您描述的脉冲应在我们器件的能力范围内、但最好在实验中对此进行测试以进行确认。

    连续罢工的次数肯定会受到限制。 与其他瞬变一样、连续脉冲会导致器件应力增加、并最终导致故障。  

    此致、

    塞巴斯蒂安