This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:安全 FMEDA 报告-拟合数据

Guru**** 2543590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268519/tcan1167-q1-safety-fmeda-report--fit-data

器件型号:TCAN1167-Q1

在 FMEDA 报告中、安全相关拟合意味着什么? 什么‘s 单点+残余故障率?  下表中的日期不是很清楚,以永久的裸片 为例,是  单点+残余故障率=8.13 FIT 还是=8.13*69.36%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    感谢您的联系。 这些定义在文档前面的第2.2.6节"Totals - ISO26262选项卡"中为 SFFS142提供。 安全相关时基故障在这里定义为总时基故障(时基故障)的子集、其中仅包括指示为安全相关的设计块或器件引脚。

    最后两行中的百分比表示用于检测/防止 SPF 或 LF 状况的总覆盖率百分比。

    另外、请注意、您查看的表只是一个标题为2.3"指标计算示例"的部分内的计算示例表-它可能与您的系统要求不完全匹配、并且可能使用完整的 FMEDA 电子表格工具生成。

    此致!

    丹尼