大家好、
如果我的客户将此器件仅用作从器件、而不是主器件、他需要如何连接 RE_和 DE 引脚? 它们是否需要由 DSP 控制或者是否可以使用电阻器进行端接?
是否可以为此绘制一个示例电路?
谢谢。
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lauren、
因此、RS 至485收发器仅实现物理层(因为 RS 至485是仅 PHY 的标准-未定义数据链路/网络级控制、因此由系统设计人员确定所需的协议)-因此可以通过同时从收发器发送/接收数据的任何控制器来控制通信。 我之所以这样说、是因为它会改变实际设置系统的方式- 实际上、外围器件可以是处于仅 RX 模式(用例1) 即它永远不需要与主机通信,或者它需要能够响应主机器件(用例2) 然后、控制器通常需要使用至少1个 GPIO 来控制数据流-如果数据帧长度保持不变、也许可以实现自动方向控制。 最终实现对半双工 RS -485的控制、归结为: 何时需要进行传输以及何时需要接收、然后选择更高级别的协议、该协议将在何时需要进行状态更改时提供明确的条件-大部分时间都是通过软件/固件实现的。 请参阅以下内容以了解最常见的实现方式。
用例1: 外设器件只需要接收数据从不发送:
解决方案:将/RE 和 DE 连接到外围器件的 GND -无需外部信号;外围器件将始终准备好从主机器件接收数据。 主机器件可以将/RE 和 DE 连接到 VCC、因为在这个特定用例中它仅是 TX。
用例2: 外围设备需要接收和发送数据-外围设备默认状态为接收模式。
解决方案:将/RE 和 DE 与下拉电阻器短接至 GND。 这样可以使器件保持默认为 RX 模式、但外设收发器的控制器可以在需要将数据发送回主机器件时强制线路为高电平。 何时在 TX 和 RX 之间切换取决于固件和协议。
具有自动方向控制的其他解决方案-请参阅此处的参考设计、以通过 RS 至485器件实现自动直接(https://www.ti.com/tool/TIDA-01090)-实际上、如果您具有恒定的数据帧长度、则可以在器件控制方面简化设计。
此致!
帕克·道德森
您好、Lauren、
用例1 可以从 THVD1505数据表的图18

注1: 只有总线上的最后一个终端节点才需要 A/B 上的终端-其他节点应保持未端接(对于节点数超过2个的系统)
注释2:红色 x 表示无连接-由于器件仅关心接收数据、因此 GPIO 不需要控制/RE 和 DE 引脚。
注3:在用例1下、该器件绝不需要进行传输、因此可以用直接短接至 GND 来代替下拉电阻器。
用例2
这也可以从数据表中的图18得出。

区别在于控制器现在需要一个 GPIO 引脚来控制/RE 和 DE 并切换数据方向 (控制器不需要标有 DIRECTION 的显式引脚-任何 GPIO 都应该能够在输入低电压达到2V VIH (min)且不超过0.8V 的情况下工作。 还需要下拉电阻器。
这是所述用例的最简单的实现方式。
此致!
帕克·道德森