This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410S 支持链路传输

Guru**** 2505295 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269168/ds110df410-link-tranining-support-with-ds110df410s

器件型号:DS110DF410

您好、TI 专家:

   我不能解释为什么 TI 的重定时器既不实施链路传输数字逻辑、也不会传递链路训练振幅信息。

什么是链路传输数字逻辑? 那么、什么是链路训练振幅信息?

您能提供一个示例或一些学习数据吗?

我使用 Aurota-8B/10B 串行器/解串器、我可以使用 DS110DF410吗? 重定时器的位置是 TX 还是 RX?

 10GBASE-KR 是否使用链路传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的重定时器没有任何协议感知功能。  对信号应用均衡后、它将对信号进行采样以确定信号是否为0/1、然后重新传输信号。  IEEE 链路训练需要线性信号链(例如转接驱动器)或协议感知器件、才能正常运行。  如果在链路训练应用中使用 TI 重定时器、主机将尝试向重定时器发送链路训练序列。  这涉及到发送具有不同 TX 预/后设置的数据。  然后、主机希望从其链路伙伴接收返回的数据、关于哪个 TX 设置产生了最佳性能。  重定时器无法将此数据发送回主机、因为它无法获知该协议、并且它也不会保留预/后设置、因为在重新传输数据时会应用自己的预/后设置。  这就是 TI 重定时器不适合需要链路训练的应用的原因。

    TI 转接驱动器保留了预/后设置、因此适用于链路训练应用。  这使得主机能够与其链路伙伴协同工作、以确定更优 TX 设置。

    这样一来、如果在10GBASE-KR 应用中禁用链路训练、DS110DF410将运行良好、并为应用提供信号调节。  DS110DF410根据接收到的信号自动调整其均衡。  此外、大多数 SERDES 还可以自动调整均衡。  由于10G-KR 用于背板应用、因此通常存在相对恒定的插入损耗。  主机 TX 可以使用产生最佳 BER 的静态预/后设置进行配置。 我们经常看到、链路训练在系统实现方面不是严格的要求、可以被禁用。  如果还有我们可以帮助澄清的其他问题、请告知我们。

    谢谢。

    德鲁