This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:支持1080x1920 60Hz?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, SN65LVDS93A, DS90C189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266887/sn65lvds93b-1080x1920-60hz-support

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93ADS90C189-Q1

大家好、

请推荐支持1920x1080 60Hz 的 LVDS 串行器/解串器解决方案、

SN65LVDS93B 显然不支持、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    正确- SNL65LVDS93B 不符合上述显示分辨率的 PCLK 要求。

    SN65LVDS93A 应能满足您的需求。 它支持高达135 MHz 的 PCLK,您所指的显示屏具有1920 × 1080 × 60 = 124.4 MHz 的 PCLK。 由于135>124.4,SN65LVDS93A 就足够了。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nokolas:

    我们还需要考虑消隐、

    在这种情况下,我们可以支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享消隐编号。  是的、 支持 SN65LVDS93A。 当在计算中直接考虑消隐时,PCLK 为134.7MHz,且135>134.7。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    您是否会与我们分享134.7MHz 的消隐计算结果?

    查看客户计算结果为140.8MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于任何混淆道歉-计算是基于列于该线程的原始正文中的 listed1920*1080显示。 假定960*1080显示屏的水平消隐像素对于1920x1080显示屏是精确的双倍,客户的计算是正确的。 请注意、情况可能并非总是如此、最好获得相关特定视频显示的准确视频时序。

    考虑到这一点、DS90C189-Q1的185 MHz PCLK 应满足系统的 PCLK 要求。  

    此致!

    尼古拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    客户很好奇是否可以使用两个 LVDS 输出来提供上方的像素帧来降低 PCLK 的频率、因此他们可以 为每个输出使用两个 SN65LVDS93A 来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您能否说明客户询问的内容? 我不太确定我是否遵循了思考过程。 他们是否提议采用两个 SN65LVDS93A 串行器但 仍然只有一个1920x1080显示屏的设置?

    此致!

    尼古拉斯