主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A、 DS90C189-Q1
大家好、
请推荐支持1920x1080 60Hz 的 LVDS 串行器/解串器解决方案、
SN65LVDS93B 显然不支持、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请推荐支持1920x1080 60Hz 的 LVDS 串行器/解串器解决方案、
SN65LVDS93B 显然不支持、对吧?
您好!
对于任何混淆道歉-计算是基于列于该线程的原始正文中的 listed1920*1080显示。 假定960*1080显示屏的水平消隐像素对于1920x1080显示屏是精确的双倍,客户的计算是正确的。 请注意、情况可能并非总是如此、最好获得相关特定视频显示的准确视频时序。
考虑到这一点、DS90C189-Q1的185 MHz PCLK 应满足系统的 PCLK 要求。
此致!
尼古拉斯