This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:未正确检测 HDMI

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268732/ds90ub929-q1evm-hdmi-not-detected-properly

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

大家好!

我遇到 Analog LaunchPAD 无法正确检测到我的 HDMI 输入的问题。 Windows 本身就检测到我连接了1280x720p 显示屏、但 Analog LaunchPAD 显示该电路板没有链接到视频源。  

在 HDMI 选项卡下、可以看到:

如果我是正确的、当连接了 HDMI 时、板上的 D1和 D2绿色 LED 应该处于活动状态、但在我的板上只有 D1 LED 处于活动状态。

此外、当我首次将该 板连接到我的 PC、然后启动 Analog LaunchPAD 时、它要求进行固件更新:

我将器件连接到 SMA 输出、并尝试使用内部图形发生器、但它也无法识别它。  

我试着用另一台电脑,但反应是一样的。

你 有 什么建议,我还应该努力使它工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Laszlo、

    如果您没有建立串行器/解串器 FPD-Link 连接、默认情况下 HDMI 将不工作。

    我不确定您在这里使用的是什么、但 Ds90Uh926它看起来是灰色的、这意味着它没有激活。  

    否则、在没有解串器连接的情况下、您需要将929上的寄存器0x5C bit [6]设置为高电平、以强制在没有解串器连接的情况下进行链路检测。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fadi

    解串器参考: DS90UB928

    解串器中禁用的反向通道可能是 Launch Pad 检测不到 HDMI 链接的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil:

    是的、为了进行 HDMI 信号检测、您需要将解  串器连接到 DS90UB929 EVM 串行器。 否则、在没有解串器连接的情况下、您需要将寄存器0x5C bit [6]设置为高电平-(board.WriteI2C (serAddr、0x5C、0x42))、以强制在解串器连接不存在的情况下进行链路检测。 这就是929 HDMI 状态机的工作原理。  

    此致、
    Fadi A.