This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:关于 tdes954的问题

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269285/tdes954-question-about-tdes954

器件型号:TDES954
主题中讨论的其他器件:TSER953

您好:

请提供 tdes954+tser953的参考设计信息、该器件是用于摄像头一至四转换的芯片。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您可以在这些器件的相应数据表中找到系统级和器件级示例。 有关详细的设计示例、请参阅数据表的第8.2节。 TSER953是一个串行器、用于接收来自摄像头的数据。 TDES954是一款解串器、它将从串行器接收数据、然后输出到系统的处理器/SOC/显示屏。 例如、高级数据流将是 Camera->TSER953 ->TDES954 ->SOC、如下图所示。 TDES954有两个端口、用于接收来自两个不同摄像头和 TDES953的数据。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    达拉