This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200-THS8200:EP 接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267585/ths8200-ep-ths8200-interface

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: THS8200AM6548

我的问题1得到了答案,但2,3,4没有回答,建议打开 THS8200-THS8200- EP [接口类别]下的新线程

我们需要将一台 XGA 模拟监视器与 THS8200连接。

显示器分辨率为[1024 X 768]。

我们想要使用 AM6548处理器生成24 RGB [ 1024 X768 ,[进步]数据,使用它的视频端口2 将输入到 THS8200。

具有3个内置 DAC 的 THS8200生成三个模拟输出[R、G、B、1024 X 768 -进步]信号。

我的问题如下

1>  AM6548的 CAN 视频端口2 能够生成1024 x 768分辨率[逐行] 24位 RGB 数据?

已在其他主题中回答。  

 2> THS8200是否支持[ 24位 RGB ,1024 X 768逐行]分辨率信号作为输入?

 3>我应该在[ VOUT1_PCLK ]时钟输出引脚设置什么频率。 驱动 XGA 显示器[1024 x 768 Progressive ]分辨率。

 4>是否可以将 VOUT1_DE 引脚连接到 THS8200的 FID 引脚?

 下面是连接图 、供您参考。 请确认我是否可以使用此 IC THS8200来驱动我的 XGA+。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

     我对上个星期我不在办公室时的延迟回复感到非常抱歉。  很遗憾、 我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。