This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:USB 信号连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268860/bq24392-usb-signal-connection

器件型号:BQ24392

您好!  

1) 1) BQ24392数据表中明确提到了与 micro/mini USB 端口配合使用、如果连接到 C 型端口进行电源和 USB2.0信号、该功能是否有效?

2) 2)在 DP_HOST 和 DM_HOST 引脚中、我们还可以连接 USB 器件数据线、因为在我的应用板将始终用作器件、它应该通过 USB 连接器连接到主机。 在本例中、DP_CON 和 DM_CON 将是主机。 请提供您对此的看法。

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1;BQ24392也可用于 Type-C 端口、但仅用于电荷检测 以及带有 SDP 和 CDP 的 USB2信号

    2:对于 USBC、充电器可以是主机或 DFP。 DP_HOST/DM_HOST 需要连接到器件数据线。

    最佳

    布赖恩