This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9537:库

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269069/tca9537-library

器件型号:TCA9537

您好!

我使用 I2C 通信将 TCA9537与 STM32连接。 我检查了互联网、但没有找到 TCA9537的任何驱动程序(库)。是否有 任何驱动程序可用于 TCA9537?任何人都可以共享资源链接(如果 TCA9537有可用)。如果有任何其他可用的 IO 扩展器库链接也请共享、以便我可以针对 TCA9537进行编辑。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux GPIO-pca953x 驱动程序支持 TCA9537。

    总之、它的工作方式与其他 PCA953x I/O 扩展器完全相同。