This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:直接连接到 Vcc 的地址引脚

Guru**** 2532450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268342/tca9535-address-pins-connected-directly-to-vcc

器件型号:TCA9535

您好!

能否将 TCA9535的地址引脚(A0、A1、A2)直接连接到 Vcc?

如果我参考数据表的表5-1、我会说需要直接连接:

但是、在典型应用图中、A2引脚具有一个10k 上拉电阻器连接到 Vcc:

是否可以将 A0、A1、A2直接连接到 Vcc、或者我是否应该改用上拉电阻器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    可以将地址引脚直接连接到 VCC 或 GND。 只要上拉电阻的值不是很大、使用上拉电阻也没有问题。 0欧姆至10千欧姆的上拉或下拉电阻器可以。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。