This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332DCN 的热数据

Guru**** 2813215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268503/tcan332-thermal-data-of-tcan332dcn

器件型号:TCAN332

对于热分析、我们需要 TCAN332DCN 器件的以下数据。 您能对此提供帮助吗?

 所需数据:

  • θjb 和 θjc
  • 在1Mbps 通信条件下的最大功耗/损耗?
  • 在1Mbps 通信条件下的典型功耗/损耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    您请求的热阻抗值可以在器件数据表的热性能信息部分找到。

    关于器件的耗散、这取决于器件发送显性信号的时间百分比(与数据速率无关)。 随时间变化的电流消耗为驱动器/发送器发送显性脉冲的时间量和未发送显性脉冲的时间量的加权平均值。 这些值在器件数据表的电气特性表中以 Icc 的形式给出。

    IAVG,MAX ≈ D*(55 mA) + (1 - D)*(3.5 mA)

    其中 D 表示设备处于工作状态的时间  正在传输显性信号。 随后即可计算平均功率耗散。

    PAVG,MAX ≈ IAVG,MAX * VSUP

    器件的电流消耗受所有工艺/电压/温度范围内最坏情况最大值的限制。 未提供典型值。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny!