This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:用于布局布线的 CC/SBU 交换

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269708/tpd6s300-cc-sbu-swap-for-layout-routing

器件型号:TPD6S300

您好、专家:

对于布局布线限制、我们可以换用 CC1/CC2和 SBU1/SBU2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、您可以交换 CC1/CC2和 SBU1/SBU2。 应该没有问题。

    请记住、PD 会将 CC1_Connector 视为 CC2、将 CC2_Connector 视为 CC1。 SBU 也是如此。

    此致!

    亚历克斯