This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:应用问题。

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261552/sn65dphy440ss-application-problem

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

摄像机传感器-->重定时--> SOC

1. 摄像机传感器和重定时同时上电,波形正常。 波形如下所示。

如果只有摄像头模块传感器断电、重定时器保持通电状态、然后传感器再次通电、则重定时器 mipi 的 lane0不存在输出问题。 lane0的输入波形如下(第二幅图片显示了上电第一步的详细信息)

3.重定时器的 LAN1不存在这种问题。 由于模块上电、Lane0可能会生成一些异常波形。

这些异常波形是否影响重定时器的工作状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440通道0是一个特殊通道。 它 支持 DSI LP 反向通道。 因此、DPHY440的 LP TX 将期望连接到未端接的 LP RX。 通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。 如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不能在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~以下问题可帮助提供反馈

    1、我们目前的应用是 CSI。 您的回答是 DSI 应用上重定时器的 TX 末端应该连接到 RX、没有明确的终端连接。 我们的问题是、重定时器的 RX 端连接到端接的 TX、这对重定时器有影响

    2.由于重定时器的 RX 与可能有不确定端接的 TX 相连接,我们测量重定时器接收 RX 端(DA0P/N )的序列波形,如下图所示(11~>10->00->11), 这将导致重定时器无法正常工作。 此波形序列会导致重定时器进入哪种模式? 重定时器是否进入异常工作模式并且无法正确进入 HS 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了支持 DSI、DPHY440 lane 0与所有其他通道不同、如下所示。

    您可以看到、通道0在输入和输出端都有 LP TX 和 RX。 由于 DPHY440通道0输出同时具有 LP TX 和 RX、因此预计会看到一个未端接 TX。  

    当传感器再次上电时、我认为 DPHY440没有看到未端接 TX、因此就不会从 LP 模式进入 HS 模式。 这就是您在通道0上看不到输出的原因。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    1.我可以确认目前只有 lan0存在此问题

    2. DPHY440 lan0专为支持 DSI 而设计。 CSI 是否也有这个问题?

    3、为什么输出会看到未端接的 TX、我不理解这句话、不应该是输入 DA0P/N 应该看到未端接的 RX?

    4.再次通电后、摄像头会向 DPHY440输入 DA0P/N 发送(11-10-00-11)波形序列、因为这是一个未端接的  RX、所以不会从 LP 进入 HS。

    5.上述波形序列将 DPHY440置于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440支持 DSI 和 CSI。 为了支持 DSI、通道0必须支持 LP 反向通道、这意味着通道0是唯一需要支持 双向 LP 信令的通道。 CSI 没有此类要求。 但如果您使用通道0、则必须记住通道0支持双向 LP 信令。 您还可以在我上一个响应中分享的方框图中看到该信息。 在通道0上、输入不仅具有 LP RX、还具有 LP TX。 输出不仅具有 LP TX、还具有 LP RX。  

    因此、将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。 如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。 如果测量 11-10-00-11波形、您是否看到波形达到1.2V?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~

    1、"如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径"   

    ---------------- 这意味着以下所示的连接? 什么 情况下 可以 将 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX?如果重定时器 DPHY440处于 HS 模式并突然关闭传感器电源并再次通电、是否会发生这种情况?

    2 μ s "、测量 11-10-00-11波形、您是否看到波形达到1.2V?"

    -- 11-10-00-11波形是在传感器上测得的刚通电,达到1.2V,它不是一个正常的波形序列从 LP 到 HS,我担心这个波形序列会导致重定时器进入一个异常状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道1是单端测量还是差分测量? 假设通道1是单端测量、通道1的振幅约为400mV、因此当传感器断电时、DPHY440仍处于 HS 模式。  

    当传感器再次上电时、DPHY440需要看到 LP11才能退出 HS 模式。  

    您能否对通道0和通道1进行示波器测量以进行比较?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    通道1是单端测量还是差分测量? 假设通道1是单端测量、通道1的振幅约为400mV、因此当传感器断电时、DPHY440仍处于 HS 模式。

    --- 通道1是单端测量(DB0P),通道1的振幅约为400mV,、但该400mV 电平可能来自输入, 、因为当所有器件都通电时、重定时器的输入电平 为400mV),输出不具有400mV(以下波形是所有器件通电时的 mipi 信号波形 打开  

    您能否对通道0和通道1进行示波器测量以进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您可以通过以下示波器波形看到通道0和通道1之间的差异。 通道1 (通道1)能够达到 LP 状态(1.2V)、而通道0 (通道2)无法达到1.2V。 如果通道0处于 HS 模式、则必须看到 LP11从 HS 模式退出、否则会卡在 HS 模式。   

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s 当、,时、无论 DAP0是处于 HS 模式还是 LP 模式、它都将发生故障,请参阅以下两张照片 因此它未 卡在 HS 模式。   

    2、当传感器断电?时、通道1的振幅为何约为400mV,

    3、您能确认我之前的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查看我的答复

    1 μ s 当、,时、无论 DAP0是处于 HS 模式还是 LP 模式、它都将发生故障,请参阅以下两张照片 因此它未 卡在 HS 模式。   

    如果 DPHY440处于 HS 模式、则需要看到 LP11才能退出 HS 模式

    如果它处于 LP 模式、则需要在传感器侧看到 LP。

    2、当传感器断电?时、通道1的振幅为何约为400mV,

    DPHY440仍处于 HS 模式、

    3、您能确认我之前的问题吗?

    它取决于传感器再次通电时的端接、即未端接(LP)或端接(HS)端接。 但对于 DPHY440、预计首先会看到未端接。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待

    1 μ s、传感器断电?时、通道1的振幅为何约为400mV,

    DPHY440仍处于 HS 模式、

    ---我们使用不连续模式,如果500mV)400mV(处于  HS 模式,为什么它始终处于 HS 模式,无论是在 HS 模式还是 LP 模式下关闭传感器?

    又上电2 μ s 后 DB0P 没有输出、但为什么 DA0P 信号还存在异常信号水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在关闭传感器电源之前、您是否可以先发出 LP11状态、然后在传感器断电后查看 DPA0状态?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "传感器  在 LP11断电之前发出一个问题" 此操作不容易实现,您有什么其他想法?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想看到 LP11是传感器在传感器断电之前会出现问题、DPHY440将从 HS 模式退出、而您将不再看到500mV。

    我认为问题是、当传感器断电时、DPHY440仍保持在 HS 模式、因为 DPHY440从未看到 LP11。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~

    如果在传感器断电时重定时器处于 HS 状态、则它将在检测到 LP11之前保持 HS 状态。 如果在传感器断电时重定时器处于 LP 状态、它也可能保持 HS 状态? 由于我们使用的是不连续模式、因此 当 传感器断电时、重定时器有时会处于 LP 状态。

    如果只有摄像头模块传感器关闭且重定时器保持通电状态、则当传感器再次上电时、传感器‘s MDP0开始时会有一些异常波形、但不会生成 LP11,

    如果传感器和重定时器 I all 断电 ,当传感器和重定时器再次通电时、传感器‘s MDP0一开始有一些异常波形、但稍后将生成 LP11

    这种差异为什么存在?

    当重定时器保持通电状态时,我担心这些异常波形会使重定时器异常。 异常波形由传感器引起、请参阅以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何控制 DPHY440 RSTn? 您能否保持 DPHY440 RSTn 低电平(DPHY440处于重置状态)足够长的时间以使传感器完成 MBIST、然后释放 RSTn?  

     如果在传感器断电时重定时器处于 LP 状态、它也可能保持 HS 状态?  我的预期 是 DPHY440仍将处于 LP 状态。 对于从 LP 状态转换到 HS 状态、通道0必须满足两个条件

    1.我们需要看到 LP11->LP01->LP00才能从 LP 转换到 HS

    2.通道0必须连接到未端接的 RX,以使 LP11->LP01->LP00达到合适的电压电平,从而使 LP11->LP01->LP00有效。 如果连接到终止的 RX、则 LP11->LP01->LP00将无法达到适当的电压电平、并且无法转换到 HS 状态。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~

    您如何控制 DPHY440 RSTn? 您能否保持 DPHY440 RSTn 低电平(DPHY440处于重置状态)足够长的时间以使传感器完成 MBIST、然后释放 RSTn?  

    我们已经尝试使用 SOC 来控制重置信号。 在 MBIST 之后上拉复位可以解决这个问题、但是过晚上拉复位也会导致问题、所以同时还必须在传感器发送 mipi 信号之前上拉复位信号

    在 MBIST 中,如果连接到一个端接的 RX ,,则传感器的 lan0出现11-->10-->00-->10。 Retimer 工作异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440已经具有内部150k 上拉电阻器、您只需具有外部下拉电容器即可调整 DPHY440复位时序、如下所示。

    我建议在传感器完成 MBIST 测试之前将 DPHY440保持在复位状态。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、DPHY440已经具有内部150k 上拉电阻器、您只需要具有外部下拉电容器即可调节 DPHY440复位时序、如下所示。

    2、我建议在传感器完成 MBIST 测试之前将 DPHY440保持在复位状态

    您是否担心通道0 (中导致的 MBIST 测试 DA0P )连接到未端接的 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否请您与传感器供应商核实一下? 我的理解是、MBIST 仅是一个内部测试、传感器不会驱动 MIPI 数据通道上的任何内容。 如果您看看根本原因、它还说它将在 BIST 完成后释放 IO 的控制权。  

    我担心在 MBIST 测试期间、MIPI 数据通道将被驱动至1.8V。 DPHY440数据通道的绝对最大额定值为1.4V。 当 I/O 差分电压超出规格时、DPHY440会被损坏。

    谢谢

    大卫