This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:SN65C1167E 的输入电压

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269682/sn65c1167e-input-voltage-of-sn65c1167e

器件型号:SN65C1167E

您好!  

请告诉我有关 TI RS422驱动器/接收器的信息:SN65C1167E。

数据表显示 VIH 为2V (最小值)、但可以在1D 和2D 上输入3.3V 信号、对吧?

假设 VCC 为5V。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们建议将 D 上的输入保持在0V 和5.5V 之间:

    对于逻辑高电平-电压应该>= 2V (因此在2V 和5.5V 之间)-因此3.3V 可以。

    对于一个逻辑低电平-电压应该<= 0.8V (所以在0V 和0.8V 之间)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森