This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267103/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

您好!

请告诉我从何处可以访问上述器件的 IBIS 文件。

非常感谢

巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    这位于 PCIe Gen5安全文件夹。 我们将 DS320PR810 IBIS-AMI 文件用于 SN75LVPE5412。 请访问以下链接以请求此型号:

    login.ti.com/.../authorization.oauth2

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    非常感谢您的讲解。

    Br, Barry