This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:TMDS181在前端时为 DDC 端接

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268850/hd3ss215-ddc-termination-with-tmds181-on-front-end

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS181

如果使用 HD3SS215从两个源馈送一个灌电流、但我在两个输入的前面放置了一个 TMDS181。 这是否仍会被视为灌电流侧端接? 意思是、在 DDC_Port C 上设置47k 上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、TMDS181 SDA_SRC 和 SCL_SRC 将被拉至 GND。 您将在 SDA_SNK 和 SCL_SNK 上实现47k 上拉至5V 的电压。 该连接将如下面的方框图所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意 TMDS181上的端接实施、但是否仍需要对 HD3SS215的输出(如其数据表中所示)施加额外的47k 上拉电阻?  

    我感到困惑的地方在于、当同时实现 TMDS181和 HD3SS215时的端接要求。 我知道 DDC 上应该有灌电流侧终端(47k 上拉电阻)、但是在哪里? 它应该只被放置在 TMDS181端(HD3SS215的输入)、只放置在 HD3SS215输出上、还是应该被同时放置在两个上拉电阻器上?

    由于这是一个无源开关、我认为只需要一组上拉电阻器(在 HD2SS215的输入或输出端)。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、只需要一组上拉电阻。 但我要将 TMDS181放置在 HD3SS215的输出端、而不是其输入端。 请参阅下面的方框图。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下"将 TMDS181置于 HD3SS215的输出端"的意思吗? 据我了解、HD3SS215可在任一方向上设置。 2个 HDMI 源可连接到1个 HDMI 接收器、或1个 HDMI 源可连接到2个 HDMI 接收器。 在我的应用中、我使用 HD3SS215来接收两个 HDMI 源、然后将其显示在单个显示器上(与评估板的功能相反)。

    按照顺序、如果观察您的图、视频从左向右流动。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的上拉电阻器的放置似乎是合理的、但是您能解释一下为什么要将上拉电阻器放置在 HD3SS215的输出端、而不仅仅是减少上拉电阻器的数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更新了方框图 以反映如下所示的两个来源、视频从左到右。

    对于47k、TMDS181不会判断 SDA_SNK 和 SCL_SNK 是否为失效防护。 如果47k 在 HD3SS215的输入上、并且 在 TMDS181关闭时仍会上拉至5V、则可能会有漏电流。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理! 感谢您的全力帮助!