This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:请求 TUSBWINVCP 源代码

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266995/tusb3410uartpdk-request-for-tusbwinvcp-source-code

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSBWINVCPTUSB3410

我对 TUSB3410芯片很感兴趣、打算在某些项目中使用它、我该如何下载 TUSBWINVCP 驱动程序源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LAN

    请接受我朋友的请求、以便我们可以通过 DM 讨论软件问题。  我希望确保您了解 TI.com 上不再提供 TUSB3410。  如果您将来需要更多器件、应联系您的 TI 代表以确保供应。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nicholaus:
    感谢您标记我 TUSB3410不可用。 但如今我们有些产品包含 TUSB3410、我们只是想修改 VCP 驱动器、以便为客户实现一些特殊功能。 您可以给我发送 TUSBWINVCP 源代码吗?  因为我不能从网页下载 TUSBWINVCP 支持软件| TI.com
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LAN

    我将通过 DM 与您讨论 Windows 驱动程序源代码、 然后标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    这位是 Cayden、他在中国 MM 拥有此客户。

    感谢您对 DM 的支持。 还可以抄送我的电子邮件: cayden-liu2022@ti.com

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我会将您添加到本问题中、并将源代码发送给您的客户。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到良好~

    非常感谢尼古拉斯的大力支持。