This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261DEMO

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264344/tusb9261-tusb9261demo

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TPD2EUSB30

嗨,德州仪器,器

我正在开发带有TUSB2的USB 0.9261 - SATA适配器。μ A

请您检查随附的原理图以评估是否有任何错误?欢迎所有建议。e2e.ti.com/.../TUSB9261.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    谢谢,我的中文不好。我等一下会看,看完之后会马上提供我的反馈。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在创建原理图时参考 EVM。  该电阻几乎相同、只是 R38接地而不是悬空。  只要晶体数据表建议将其上拉至 GND、就会正常工作。   

    一些其他潜在问题:

    USB 线路使用射频扼流圈、而不是 ESD 保护芯片-电感器可能会对信号完整性产生负面影响。  建议使用 EVM 中使用的 TPD2EUSB30来确保最佳信号质量。  信号质量差会导致 USB 通信问题。   

    USB SS Rx 线路使用0.1uF 电容器。  建议不使用电容器使这些直流耦合、或将电容器值更改为标准0.33uF 电容器。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何其他问题、请告诉我。    若果你有的问题,就告诉我的问题。

     谢谢,

     尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认一下,PCIE转USB 芯片出来的USB信号,连接到TUSB9261芯片,TX 到 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对,USB SS Tx 至 Rx 和 Rx 至 Tx.

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我没有其他问题了