This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:输出信号压降

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268452/ds125mb203-output-signal-voltage-drop

器件型号:DS125MB203

大家好!


我对 DS125MB203有疑问。

下面是测量的输入和输出波形。

输出波形在黄点处相对于输入端存在压降。
这是什么原因呢?
请告诉我原因。

正在传输 SATA 信号。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,石渡

    我们还没有看到您的原理图。 如果更改 MODE 引脚的设置、您会看到此问题吗? 似乎直流电压降是由交流耦合电容器导致的、我们需要一些时间才能识别出我们有传入的空闲模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:


    感谢您的回复

    您可以通过私人消息共享原理图。
    我将给您发送一条消息。

    在 SATA 通信方面、如果我更改模式引脚、它是否能够正常工作?
    MODE 端子是否仅更改电压电平?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    MODE 引脚实际上使器件具有线性(PCIe 第3代和 KR)或限制功能。 您可以尝试更改 MODE 引脚。  

    我会检查您的原理图、并会有其他注释。

    此致、Nasser