This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS250:专门驱动至2.5V 供电 LVDS 输入的 LVDS250故障机制。

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268417/sn65lvds250-lvds250-fault-mechanisms-specifically-driving-into-a-2-5v-powered-lvds-input

器件型号:SN65LVDS250

您好!

我正在对这个驱动程序进行故障模式分析、这个驱动程序位于我们使用的接口卡上。 因此、LVDS250驱动器是否可能出现故障、从而持续向接收器提供3.3V 电源电压、如果发生这种情况、还会存在任何电流限制或电压限制。 我只考虑单点故障。 在我们的情况下、我们有 FPGA LVDS 2.5V 提供的输入缓冲器、如果输入端具有3.3V 电压、则不想破坏该缓冲器。 此外、接收器上的100欧姆端接是内部的、因此如果电流过高、可能会损坏电阻器和/或输入缓冲器。 如数据表中所示、最高输出可能为 Vcm-max+1/2Vdiff-max ~1.8V。 该驱动器在短路时似乎可以提供27mA、这比我们在该接口卡的前一版本中使用的旧驱动器要大得多。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了我要问的是、输出是否有某种类型的共模电压调节电路。 在数据表中的等效电路中、表明它会直接短接到电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我来检查一下 SN65LVDS250的设计、并尽快为您提供答案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出具有一个 BJT 开关、但是要使输出为3.3V、这个 BJT 开关将不会饱和。  

    此外、输出电气规格的最大值为1.375V 共模电压和0.454差分输出电压幅度、因此驱动高电平时输出信号的最大幅度约为1.8V。

    27mA 短路电流是当输出被 GND 短路、而不是跨接100k 端接电阻器短路时的电流。 在最大1.8V 的电压下、通过100欧姆电阻器的电流将为18mA。  

    您是否有可供测试的 SN65LVDS250样片?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与首席工程师讨论了这一点、他们在这个时间点也得到了此器件的最大电压大约1.8V、因为它还必须满足 LVDS 规范上的最大电压。 我认为这张图非常简化了原因实际上必须进行某种共模调节、以及 通过反馈到 VCC 的基极或通过调节"BJT"电压在驱动器内部实现最大摆幅。 我没有可以用于测试此情况的器件、因为它在我们使用的适配卡上。 我希望1.8V 的最大电压现在对我们来说已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS250数据表输出电气特性保证最大电压约为1.8V。 因此、我真的不明白输出是如何短接到3.3V 的。

    如果您想进行测试、我可以给您提供几个 LVDS250样片。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是对的。 我当时在想、如果单个组件在裸片上出现故障(仅单点故障)、可能会发生这种情况。 希望此器件被设计用于处理此类故障、这样永远不会发生。 我到目前为止看到的要符合他们必须看到的 LVDS 规格。 我觉得现在不需要任何配件、挑错也是不切实际的。 我让你知道我是否需要其他东西。 谢谢!