This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:一个视频流复制到两个相同视频流的解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267993/ds90uh948-q1-the-solution-for-one-video-stream-replicate-to-two-same-video-stream

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3411-Q1

一个 FPD-Link III 视频流的解决方案会复制到两个相同的视频流、如配套资料所示。

背景:我们想要将来自串行器的视频流复制到解串器1

我们无法更改 SER 和 DESR1结构以及配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有来自948的新想法、您可以帮助确认解决方案吗?

    是否可以使用 FPD-Link 扇出功能来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mengyao、

    SER 和 DES 之间的链路不支持这种结构。 这可能会阻止反向通道通信并导致不满足我们的通道规格、从而导致传输错误。

    您可以改用 HD3SS3411-Q1"单通道差分2:1复用器/解复用器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

      谢谢您重播。

    根据您的建议,我改变了我们的概念 显示为吹。

    我对去站点配置有疑问。

    开始时、我们需要使用配置解串器1、现在无法修改串行器和解串器1配置。

    目前、我们希望将视频从串行器中继到解串器1、因此我们要 将多路复用器 HD3SS341添加到中继器 FPD-Link 数据。

    但是、我们会担心 IIC 的配置从 serdes 发往 desir1?

    解串 器1将通过 ser 正确配置,对吧?

    我们将根据使用 场景通过 MCU 配置解串器2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mengyao、

    是的、您可以通过正向通道配置来自 SER 的两种 DES。

    问题是、在第一种配置中、您有3个 DES、但现在只有2个 DES? 如果您只需要2个 DES、那么您可以直接将它们连接到 SER、而不需要和 MUX!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

      我的要求基于我们的产品(不能修改硬件和软件)、目前我们的产品有两个描述符(在我的模块中只显示一个)。

    因此,我们想知道 我的概念草案的可行性。

    根据您的建议,我改变了我们的概念 显示为吹。

    我对去站点配置有疑问。

    开始时、我们需要使用配置解串器1、现在无法修改串行器和解串器1配置。

    目前、我们希望将视频从串行器中继到解串器1、因此我们要 将多路复用器 HD3SS341添加到中继器 FPD-Link 数据。

    但是、我们会担心 IIC 的配置从 serdes 发往 desir1?

    解串 器1将通过 ser 正确配置,对吧?

    我们将根据使用 场景通过 MCU 配置解串器2。

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mengyao、

    是的、新提案看起来不错。 只需提醒您、这是 多路复用器而不是分频器、这意味着一次只有一个输出处于工作状态。 即、将输出切换到 DES1或 DES2。

     服务器将正确配置 desr1,对吗?

    可以、您可以从 SER 端配置 DES。 即 SER 侧的 I2C 主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

      感谢您的提醒。

    顺便说一句,是否有任何解决方案可将一个 FPD-Link 重复为两个并 同时工作?

    就我而言,我的解决方案显示为吹,你能给我一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mengyao、

    遗憾的是、TI 没有 oLDI 单片分离器解决方案。

    如果您想要使用多芯片解决方案、则可以使用多个 SER 和 DES 来构建分离器。