This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:更低速版本/解决方案?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269534/tcan4550-lower-speed-version-solution

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: TCAN4551-Q1

您好、专家:

工程师为 DIN TCAN4550RGYR。

他们询问 TI 是否 从 TCAN4550获得更低速的版本/解决方案?

它们没有  TCAN4550提供的高性能。

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我不确定您所说的"低速版本/解决方案"是什么意思、以及这是指 SPI 还是 CAN 数据速率。  但一般来说、我理解您的问题是、您对 TCAN4550的功能简化版本感兴趣、该版本是一款具有集成 CAN FD 收发器的独立 CAN FD 控制器、通过 SPI 接口连接到 MCU。  

    我们唯一一个同类器件是 TCAN4551-Q1、该器件移除了供外部使用的5V LDO、并移除了看门狗。  但 TCAN4551-Q1和 TCAN4550-Q1都支持相同的 SPI 和 CAN FD 数据位速率。

    如果我误解了您的问题、请告诉我。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    感谢您的支持 和理解。

    工程师 目前使用的是 TCAN4550RGYR、 他提到该系统只需要 1Mbps 的速率。

    他们询问 TI 是否获得了用于降低成本的低速解决方案。

    谢谢

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的澄清。  我们没有任何可供选择的选项。

    此致、

    乔纳森