This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HDMI 和交错视频信号

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268397/tfp401a-hdmi-and-interlace-video-signals

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP410

大家好、我想知道 TFP401A 是否可以解码480i 视频信号。 您对此芯片支持的视频信号格式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP401A 只能解码像素速率高达165 MHz (包括1080p 和60Hz 下的 WUXGA)的仅 TMDS 视频流、如果 TMDS 流中嵌入了音频、TFP401A 将无法同步。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、您说的是没有音频的 TFP401A 可以解码/支持传入的480i 和1080i 交错视频流吗? TMDS 流中不会包含音频。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP410可支持480i 和1080p、没有音频流。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    请注意、TFP401A 而非 TFP410。
    TFP401A 是否支持无音频的480i 和1080i 隔行视频流?  
    如果 TFP401A 支持交错视频流:
    它是否会为偶场产生半线偏移垂直同步?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的器件上的拼写错误、应该是"TFP401A 可在没有音频流的情况下支持480i 和1080p "。

    TFP401A 符合 DVI 修订版1.0规范、其中未提及对隔行视频的支持。 因此、这不是 TFP401A 的设计目标。

    谢谢

    大卫