This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:VIO

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270091/tmds1204-vio

器件型号:TMDS1204

您好!

关于 TMDS1204引脚24和25、它们有内部上拉电阻器。 我想询问引脚24和25是否在内部连接到 VIO。 VIO 的电源是由 TMDS1204在内部生成、还是需要从外部提供? 如果需要外部电源、是否可以连接到3.3V、或是否有任何限制? 这是因为 HDMI_DDC_SDA_POL 和 HDMI_DDC_SCL_POL 连接到主机侧的3.3V 电源。 因此、如果 VIO 运行在1.8V 电压上、这将导致一个与主机3.3V 电压不匹配的电压电平。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    您需要在外部为 TMDS1204提供一个 VIO。

    请参阅第8.2.2节。 产品说明书的该部分以了解有关使用 VIO 的更多信息。

    谢谢。

    扎赫